DOCA0006FR-08

Configuration de la mesure des entrées (PM3255)

Numéro de commande

Action
(R/W)

Dimensions

Type

Unité

Gamme

Description

6014

W

1

UInt16

(Réservé)

W

1

UInt16

1, 2

Voie de mesure des entrées

W

20

UTF8

taille de chaîne ≤ 40

Étiquette

W

2

Float32

1-10000

Poids de l’impulsion

W

1

UInt16

(Réservé)

W

1

UInt16

Voie de mesure des entrées 1 : 0, 1

Voie de mesure des entrées 2 : 0, 2

Association d’entrée numérique :

  • 0 = Aucune
  • 1 = DI1
  • 2 = DI2

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.