DOCA0006RU-08

Настройка измерения входа (PM3255)

Номер команды

Действие
(R/W)

Размер

Тип

Единица

Диапазон

Описание

6014

W

1

UInt16

(Зарезервировано)

W

1

UInt16

1, 2

Канал измерения входа

W

20

UTF8

размер строки ≤ 40

Заводская табличка

W

2

Float32

1 – 10000

Вес импульса

W

1

UInt16

(Зарезервировано)

W

1

UInt16

Канал измерения входа 1: 0, 1

Канал измерения входа 2: 0, 2

Сопоставление цифрового входа:

  • 0 = Нет
  • 1 = DI1
  • 2 = DI2

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.