DOCA0006ZH-08

输入测量设置 (PM3255)

命令编号

操作
(R/W)

大小

类型

单位

范围

描述

6014

W

1

UInt16

(保留)

W

1

UInt16

1、2

输入测量通道

W

20

UTF8

字符串大小 ≤ 40

标签

W

2

Float32

1 – 10000

脉冲权重

W

1

UInt16

(保留)

W

1

UInt16

输入测量通道 1:0、1

输入测量通道 2:0、2

数字输入关联:

  • 0 = 无
  • 1 = DI1
  • 2 = DI2

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.