DOCA0006ES-08

Configuración de medición de entradas (PM3255)

Número de comando

Acción
(L/E)

Tamaño

Tipo

Unidad

Rango

Descripción

6014

W

1

UInt16

(Reservado)

W

1

UInt16

1, 2

Canal de medición de entradas

W

20

UTF8

Tamaño de cadena ≤ 40

Etiqueta

W

2

Float32

1 – 10000

Valor del impulso

W

1

UInt16

(Reservado)

W

1

UInt16

Canal 1 de medición de entradas: 0, 1

Canal 2 de medición de entradas: 0, 2

Asociación de entradas digitales:

  • 0 = Ninguna
  • 1 = ED1
  • 2 = ED2

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.