DOCA0006FR-08

Valeurs minimum/maximum

Si une mesure en temps réel (toutes les secondes) atteint sa valeur la plus élevée ou la plus faible, l’appareil enregistre les valeurs minimum et maximum dans sa mémoire non volatile.

À partir de l’afficheur, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

  • Afficher toutes les valeurs minimum/maximum depuis la dernière réinitialisation et afficher les dates et heures de réinitialisation

  • Réinitialiser les valeurs minimum/maximum

Toutes les valeurs minimum/maximum en cours d’exécution sont des valeurs arithmétiques de minimum et maximum. Par exemple, la tension minimum entre les phases 1 et N correspond à la plus petite valeur dans la plage de 0 à 1 MV qui soit apparue depuis la dernière réinitialisation des valeurs minimum/maximum.

L’appareil fournit un horodatage pour 6 valeurs minimum/maximum.

Le tableau suivant liste valeurs minimum et maximum stockées sur l’appareil :

Caractéristiques

Description

Courant

Par phase, neutre et moyenné *

Minimum : la plus basse des 3 phases *

Maximum : la plus élevée des 3 phases *

Tension

Composée et simple, par phase et moyennée

Fréquence

Puissance active

Par phase * et totale

Puissance réactive

Par phase * et totale

Puissance apparente

Par phase * et totale

Facteur de puissance

Par phase * et totale

Tangente φ (facteur réactif)

Totale *

Courant THD (PM3210 / PM3250 / PM3255)

Maximum : Par phase, neutre et le plus élevé des 3 phases *

Minimum : Par phase * et neutre *

Tension THD (PM3210 / PM3250 / PM3255)

Composée et simple, par phase *

Maximum : La plus élevée des 3 phases *

Minimum : La plus basse des 3 phases *

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.