DOCA0006ZH-08

最大值/最小值

当任何一秒的实时读数达到其最高或最低值时,测量仪就会将最高和最低值保存在其非易失性内存中。

从测量仪显示屏上,您可以:

  • 查看自上次重置以来的所有最小值/最大值以及重置日期和时间

  • 重置最小值/最大值

所有运行的最小值/最大值均为算术最小值和最大值。例如,最小 A-N 相电压是自上次重置最小值/最大值以来出现的 0 到 1 MV 范围内的最小值。

测量仪为 6 个最小值/最大值提供时间戳。

下表列出了测量仪中存储的最小值和最大值:

特性

描述

电流

每相、中性线和平均*

最小值:3 相的最低值*

最大值:3 相的最高值*

电压

每相和平均线电压和相电压

频率

有功功率

每相*和总计

无功功率

每相*和总计

视在功率

每相*和总计

功率因数

每相*和总计

正切 phi(无功因数)

总计*

THD 电流 (PM3210 / PM3250 / PM3255)

最大值:每相、中性线及 3 相最高值*

最小值:每相*和中性线电压*

THD 电压 (PM3210 / PM3250 / PM3255)

每相线电压和相电压*

最大值:3 相的最高值*

最小值:3 相的最低值*

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.