DOCA0006ES-08

Valores mínimos/máximos

Cada vez que una lectura en tiempo real de un segundo alcanza su valor más alto o más bajo, la central de medida guarda los valores mínimos y máximos en su memoria no volátil.

Desde la pantalla de la central de medida, podrá realizar las acciones siguientes:

  • Visualizar todos los valores mínimos/máximos desde el último restablecimiento y la fecha y la hora del restablecimiento

  • Restablecer los valores mínimos/máximos

Todos los valores mínimos y máximos que se van mostrando son valores mínimos y máximos aritméticos. Por ejemplo, la tensión de fase 1-N mínima es el valor más bajo del rango entre 0 y 1 MV que se ha registrado desde la última vez que se restablecieron los valores mínimos/máximos.

La central de medida ofrece marcas de hora para seis valores mínimos/máximos.

La siguiente tabla enumera los valores mínimos y máximos almacenados en la central de medida:

Características

Descripción

Intensidad

Por fase, neutro y media *

Mínimo: el más bajo de las tres fases *

Máximo: el más alto de las tres fases *

Tensión

L-L y L-N, por fase y media

Frecuencia

Potencia activa

Por fase * y total

Potencia reactiva

Por fase * y total

Potencia aparente

Por fase * y total

Factor de potencia

Por fase * y total

Phi tangente (factor reactivo)

Total *

THD de intensidad (PM3210 / PM3250 / PM3255)

Máximo: Por fase, neutro y más alto de las tres fases *

Mínimo: Por fase * y neutro *

THD de tensión (PM3210 / PM3250 / PM3255)

L-L y L-N por fase *

Máximo: El más alto de las tres fases *

Mínimo: El más bajo de las tres fases *

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.