DOCA0006RU-08

Минимальное и максимальное значения

Когда любое показание в режиме реального времени за одну секунду достигает наибольшего или наименьшего значения, счетчик сохраняет минимальное и максимальное значения в свою энергонезависимую память.

Дисплей счетчика позволяет:

  • просматривать все минимальные и максимальные значения с момента последнего сброса, а также дату и время сброса;

  • сбрасывать минимальные и максимальные значения.

Все текущие минимальные и максимальные значения являются арифметическими минимальными и максимальными значениями. Например, минимальное фазовое напряжение A-N является наименьшим значением в диапазоне от 0 до 1 МВ, которое имело место с момента последнего сброса минимальных и максимальных значений.

Счетчик позволяет сохранять временные метки для 6 минимальных и максимальных значений.

В следующей таблице перечислены хранимые счетчиком минимальные и максимальные значения:

Характеристики

Описание

Ток

Для каждой фазы, нейтрали и среднее значение *

Минимум: меньше из значений для 3 фаз *

Максимум: большее из значений для 3 фаз *

Напряжение

L-L и L-N для каждой фазы и среднее значение

Частота

Активная мощность

Для каждой фазы * и суммарная

Реактивная мощность

Для каждой фазы * и суммарная

Полная мощность

Для каждой фазы * и суммарная

Коэффициент мощности

Для каждой фазы * и суммарная

Тангенс φ (коэффициент реактивности)

Суммарное значение *

THD тока (PM3210 / PM3250 / PM3255)

Максимум: Для каждой фазы, нейтрали и наибольшее значение для 3 фаз *

Минимум: Для каждой фазы * и нейтрали *

THD напряжения (PM3210 / PM3250 / PM3255)

L-L и L-N для каждой фазы *

Максимум: большее из значений для 3 фаз *

Минимум: меньше из значений для 3 фаз *

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.