DOCA0006FR-08

Lire l’identification d’appareil

L’appareil prend en charge la lecture de l’identification de l’appareil avec les objets obligatoires suivants :

  • Nom du fabricant

  • Code du produit

  • Numéro de révision

ID d’objet

Nom/Description

Longueur

Valeur

Remarque

0x00

Nom du fabricant

16

Schneider Electric

0x01

Code du produit

11

METSEPM3200

METSEPM3210

METSEPM3250

METSEPM3255

La valeur du code du produit correspond au numéro de catalogue de chaque référence.

0x02

Révision majeure/mineure

04

X.Y.ZTT

Équivalent à X.Y dans le registre 1637

Les codes d’identification d’appareil 01 et 04 sont pris en charge :

  • 01 = Requête basique d’identification de l’appareil (accès continu)

  • 04 = Requête d’un objet d’identification spécifique (accès individuel)

La requête et la réponse Modbus sont conformes aux spécifications du protocole d’application Modbus.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.