DOCA0006ES-08

Leer identificación del dispositivo

La central de medida admite la identificación del dispositivo de lectura con los objetos obligatorios:

  • Nombre del Proveedor

  • Código del Producto

  • Número de revisión

ID de objeto

Nombre/descripción

Longitud

Valor

Nota

0x00

Nombre del Proveedor

16

Schneider Electric

0x01

Código del Producto

11

METSEPM3200

METSEPM3210

METSEPM3250

METSEPM3255

El valor Código del Producto coincide con el número de catálogo de cada referencia.

0x02

Revisión principal secundaria

04

X.Y.ZTT

Igual a X.Y en el registro 1637

Se admiten los códigos de lectura de ID de dispositivo 01 y 04:

  • 01 = Solicitar la identificación del dispositivo básica (acceso de flujo)

  • 04 = Solicitar un objeto de identificación específico (acceso individual)

La solicitud y la respuesta de Modbus son conformes a las especificaciones del protocolo de aplicación de Modbus.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.