DOCA0006RU-08

Чтение идентификационных данных устройства

Счетчик поддерживает чтение идентификационных данных устройства с обязательными объектами:

  • Vendor Name

  • Product Code

  • Номер редакции

ИД объекта

Имя / описание

Длина

Значение

Примечание

0x00

Vendor Name

16

Schneider Electric

0x01

Product Code

11

METSEPM3200

METSEPM3210

METSEPM3250

METSEPM3255

Значение Product Code соответствует номеру каждого устройства по каталогу

0x02

Major Minor Revision

04

X.Y.ZTT

Эквивалент X.Y в регистре 1637

Поддерживаются коды 01, 02 и 04 чтения идентификационных данных устройства:

  • 01 = запрос на получение основных идентификационных данных устройства (потоковый доступ)

  • 04 = запрос на получение одного конкретного идентификационного объекта (индивидуальный доступ)

Запрос Modbus и ответ совместимы со спецификацией протокола приложений Modbus.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.