DOCA0006ZH-08

读取设备识别信息

测量仪支持读取设备标识和强制对象:

  • 供应商名称

  • 产品代码

  • 版本编号

对象 ID

名称/描述

长度

注意

0x00

供应商名称

16

Schneider Electric

0x01

产品代码

11

METSEPM3200

METSEPM3210

METSEPM3250

METSEPM3255

产品代码值与每个参考的目录号相同

0x02

重大微小修订

04

X.Y.ZTT

相当于 1637 寄存器中的 X.Y

支持读设备 ID 代码 01 和 04:

  • 01 = 请求获取基本设备标识(流访问)

  • 04 = 请求获取一个特定的标识对象(单次访问)

Modbus 请求和响应符合 Modbus 应用协议规范。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.