DOCA0006ES-08

Establecer la salida de impulsos (PM3255)

Número de comando

Acción
(L/E)

Tamaño

Tipo

Unidad

Rango

Descripción

2003

W

1

UInt16

(Reservado)

W

1

UInt16

(Reservado)

W

1

UInt16

0, 1

Salida de impulsos

  • 0 = SD1 activada
  • 1 = SD1 desactivada

W

2

Float32

impulso/kWh

0,01, 0,1, 1, 10, 100, 500

Frecuencia de impulsos de energía activa

W

1

UInt16

(Reservado)

W

1

UInt16

0, 2

Salida de impulsos

  • 0 = Activar SD2
  • 1 = Desactivar SD2

W

2

Float32

Impulso/kVARh

0,01, 0,1, 1, 10, 100, 500

Frecuencia de impulsos de energía reactiva

W

1

UInt16

(Reservado)

W

1

UInt16

(Reservado)

W

2

Float32

(Reservado)

2038

W

1

UInt16

(Reservado)

W

1

UInt16

(Reservado)

W

1

UInt16

ms

50, 100, 200, 300

Duración de impulsos de energía

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.