DOCA0006FR-08

Configuration de la sortie à impulsions (PM3255)

Numéro de commande

Action
(R/W)

Dimensions

Type

Unité

Gamme

Description

2003

W

1

UInt16

(Réservé)

W

1

UInt16

(Réservé)

W

1

UInt16

0, 1

Sortie à impulsions

  • 0 = Désactiver DO1
  • 1 = Activer DO1

W

2

Float32

impulsions/kWh

0,01, 0,1, 1, 10, 100, 500

Fréquence d’impulsion de l’énergie active

W

1

UInt16

(Réservé)

W

1

UInt16

0, 2

Sortie à impulsions

  • 0 = Désactiver DO2
  • 1 = Activer DO2

W

2

Float32

Impulsions/kVARh

0,01, 0,1, 1, 10, 100, 500

Fréquence d’impulsion de l’énergie réactive

W

1

UInt16

(Réservé)

W

1

UInt16

(Réservé)

W

2

Float32

(Réservé)

2038

W

1

UInt16

(Réservé)

W

1

UInt16

(Réservé)

W

1

UInt16

ms

50, 100, 200, 300

Durée des impulsions d’énergie

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.