DOCA0006RU-08

Установка импульсного выхода (PM3255)

Номер команды

Действие
(R/W)

Размер

Тип

Единица

Диапазон

Описание

2003

W

1

UInt16

(Зарезервировано)

W

1

UInt16

(Зарезервировано)

W

1

UInt16

0, 1

Импульсный выход

  • 0 = DO1 выкл.
  • 1 = DO1 вкл.

W

2

Float32

импульсов / кВт/ч

0,01, 0,1, 1, 10, 100, 500

Частота импульсов активной энергии

W

1

UInt16

(Зарезервировано)

W

1

UInt16

0, 2

Импульсный выход

  • 0 = DO2 выкл.
  • 1 = DO2 вкл.

W

2

Float32

имп./кВАР*ч

0,01, 0,1, 1, 10, 100, 500

Частота импульсов реактивной энергии

W

1

UInt16

(Зарезервировано)

W

1

UInt16

(Зарезервировано)

W

2

Float32

(Зарезервировано)

2038

W

1

UInt16

(Зарезервировано)

W

1

UInt16

(Зарезервировано)

W

1

UInt16

мс

50, 100, 200, 300

Продолжительность импульса электроэнергии

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.