DOCA0006ZH-08

设置脉冲输出 (PM3255)

命令编号

操作
(R/W)

大小

类型

单位

范围

描述

2003

W

1

UInt16

(保留)

W

1

UInt16

(保留)

W

1

UInt16

0、1

脉冲输出

  • 0 = DO1 禁用
  • 1 = DO1 启用

W

2

Float32

pulse/kWh

0.01、0.1、1、10、100、500

有功电能脉冲频率

W

1

UInt16

(保留)

W

1

UInt16

0、2

脉冲输出

  • 0 = DO2 禁用
  • 1 = DO2 启用

W

2

Float32

脉冲/kVARh

0.01、0.1、1、10、100、500

无功电能脉冲频率

W

1

UInt16

(保留)

W

1

UInt16

(保留)

W

2

Float32

(保留)

2038

W

1

UInt16

(保留)

W

1

UInt16

(保留)

W

1

UInt16

毫秒

50、100、200、300

电能脉冲持续时间

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.