DOCA0006RU-08

Просмотр состояния сигналов на дисплее

Страница сводных данных о состоянии сигналов содержит следующую информацию:

  • Tot Enable (всего настроенных): показывает общее количество настроенных пользователем в конфигурации сигналов.

  • Tot Active (всего активных): показывает общее количество активных сигналов. Один активный сигнал с несколькими записями считается одним. Например, перегрузка по току по фазе 1 приводит к выполнению первой записи, перегрузка по току по фазе 2 приводит к выполнению второй записи, но общее количество активных сигналов остается равным одному.

  • Output (выход): указывается соответствующий цифровой выход (DO).

На странице сигналов 2-го уровня указывается количество записей активных и зарегистрированных в журнале сигналов.

Зарегистрированные в журнале записи сигналов включают как активные сигналы, так и сигналы, зарегистрированные за прошедший период. Один сигнал, возникавший несколько раз, может приводить к созданию нескольких активных или зарегистрированных в журнале записей.

На странице сигналов 3-го уровня приводится подробная информация о каждой записи активного или зарегистрированного в журнале сигнала.

Примечание: Когда активных сигналов нет, то при открывании списка зарегистрированных в журнале сигналов, счетчик считает, что все зарегистрированные в журнале сигналы подтверждены.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.