DOCA0006ES-08

Visualizar el estado de alarma en la pantalla

La página de resumen del estado de alarma incluye los siguientes elementos:

  • Tot Enable: muestra el número total de alarmas que el usuario ha habilitado en la configuración de alarmas.

  • Tot Active: muestra el número total de alarmas activas. Una alarma activa con varias entradas se considera una sola alarma. Por ejemplo, la sobreintensidad en la fase 1 crea la primera entrada y la sobreintensidad en la fase 2 crea la segunda entrada, pero el número total de alarmas activas es de uno.

  • Output: hace referencia a la asociación con una salida digital (SD).

La página de nivel de alarma 2 enumera el número de entradas de alarmas activas y registradas.

Las entradas registradas incluyen las alarmas activas y las alarmas históricas. Una alarma que se ha generado varias veces puede crear varias entradas activas o registradas.

La página de nivel de alarma 3 incluye la información detallada de cada entrada activa/registrada.

NOTA: Cuando una alarma activa no está presente y se introduce la lista de entrada de registro, la central de medida interpreta que se han confirmado todas las alarmas registradas.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.