DOCA0006ZH-08

在显示屏上查看报警状态

报警状态汇总页面包括以下项目:

  • 已启用总数:显示报警配置中用户启用的报警总数。

  • 活动总数:显示活动报警的总数。具有多个条目的一个活动报警被视为一个报警。例如,相 1 的过电流创建第一个条目,相 2 的过电流创建第二个条目,但活动报警的总数是一个。

  • 输出:指与数字输出 (DO) 的关联。

报警级别 2 页面列出了活动和已记录报警的条目数。

已记录报警条目包括活动报警和历史报警。多次发生的一个报警可以创建多个活动或已记录条目。

报警级别 3 页面列出了每个活动/已记录条目的详细信息。

注: 当活动报警不存在并且您进入日志条目列表时,测量仪认为您已确认所有记录的警报。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.