DOCA0006FR-08

Visualisation de l’état des alarmes sur l’afficheur

La page récapitulative des états d’alarme contient les éléments suivants :

  • Tot Enable : indique le nombre total des alarmes activées par l’utilisateur lors de la configuration des alarmes.

  • Tot Active : indique le nombre total des alarmes actives. Une alarme active avec plusieurs entrées est considérée comme une seule alarme. Par exemple, une surintensité sur la phase 1 génère la première entrée, une surintensité sur la phase 2 génère la deuxième entrée, mais le nombre total des alarmes actives est de 1.

  • Output : fait référence à l’association avec une sortie numérique (DO).

La page d’alarme de niveau 2 indique le nombre d’entrées des alarmes actives et consignées.

Les entrées d’alarme enregistrées comprennent les alarmes actives et les alarmes historiques. Une alarme déclenchée plusieurs fois peut générer plusieurs entrées actives ou consignées.

La page d’alarme de niveau 3 présente les données détaillées concernant chaque entrée active/consignée.

NOTE: Si une alarme active n’apparaît pas et que vous entrez dans la liste des entrées, l’appareil considère que vous avez acquitté toutes les alarmes consignées.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.