DOCA0006ES-08

Entrada, salida y cableado de la comunicación

ADVERTENCIA
Funcionamiento imprevisto
Tenga en cuenta que podrían originarse cambios de estado imprevistos en las salidas digitales cuando se interrumpe la alimentación de la central de medida.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Las salidas digitales del modelo de central de medida PM3255 son independientes de la polaridad.

Las entradas y salidas digitales del modelo de central de medida PM3255 son eléctricamente independientes.

Salida de impulsos (solo PM3210)

La salida de impulsos indica el consumo primario teniendo en cuenta las relaciones del transformador.

La salida de impulsos se puede conectar directamente a una entrada de 24 VCC (< 30 VCC) de los autómatas Zelio o Twido.

Para otros concentradores, si VCC/Rin > 15 mA, es necesario añadir una resistencia Radd = (VCC/0,01) − Rin Ω.

Entrada digital (solo PM3255)

Salida digital (solo PM3255)

Modbus (solo PM3250 / PM3255)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.