DOCA0006FR-08

Filerie de communication, d’entrée et de sortie

AVERTISSEMENT
Fonctionnement inattendu
Notez que l’interruption de l’alimentation de l’appareil peut provoquer un changement d’état inopiné des sorties numériques.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Les sorties numériques du PM3255 ne dépendent pas de la polarité

Les entrées et sorties numériques du PM3255 sont électriquement indépendantes.

Sortie à impulsions (PM3210 uniquement)

La sortie à impulsions indique la consommation principale en tenant compte des rapports de transformateur.

La sortie à impulsions peut être connectée directement à une entrée 24 V CC (< 30 V CC) sur un automate Zelio ou Twido.

Pour les autres concentrateurs, si V CC /Rin > 15 mA, ajoutez une résistance Radd = (V CC / 0,01) – Rin Ω

Entrée numérique (PM3255 uniquement)

Sortie numérique (PM3255 uniquement)

Modbus (PM3250 / PM3255 uniquement)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.