DOCA0006ZH-08

输入、输出与通讯接线

警告
不符合设计意图的操作
请注意,测量仪的电源中断后,可能会导致数字输出状态的意外更改。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

PM3255 的数字输出与极性无关。

PM3255 的数字输入和输出在电气上是独立的。

脉冲输出(仅限 PM3210

脉冲输出指示互感器一次电流消耗(考虑互感器变比)。

脉冲输出可直接连接到 Zelio 或 Twido PLC 上的 24 V DC (< 30 V DC) 输入。

对于其他采集器,如果 V DC / Rin > 15 mA,则添加电阻器 Radd = (V DC / 0.01) – Rin Ω

数字输入(仅限 PM3255

数字输出(仅限 PM3255

Modbus(仅限 PM3250 / PM3255

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.