DOCA0006RU-08

Подключение входов, выходов и средств связи

Осторожно
Непреднамеренное срабатывание
Учтите, что при нарушении питания счетчика возможно неожиданное изменение состояния цифровых выходов.
Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьёзной травме или повреждению оборудования.

Цифровые выходы прибора PM3255 не зависят от полярности.

Цифровой входы и выходы прибора PM3255 электрически независимы.

Импульсный выход (только PM3210)

Импульсный выход показывает основное потребление энергии с учетом коэффициента трансформаторов.

Импульсный выход можно подключить непосредственно ко входу 24 B пост. тока (< 30 B пост. тока) программируемого логического контроллера Zelio или Twido.

Для других концентраторов, если значение V DC / Rin > 15 мА, добавьте сопротивление Radd = (V DC / 0,01) - Rin Ω.

Цифровой вход (только PM3255)

Цифровой выход (только PM3255)

Modbus (только PM3250 / PM3255)

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.