DOCA0006RU-08

Проводка управляющего питания

173...480 В перем. тока, 45...65 Гц

100...277 В перем. тока, 45...65 Гц

Предохранитель 250 мА

Предохранители и выключатель силового регулировочного трансформатора. Вторичная обмотка: максимум 50 ВА

L1 и L2 имеют произвольную полярность. При использовании источника переменного тока с нейтралью подключите нейтраль к клемме L2 счетчика.

Всегда используйте предохранитель на клемме L1. Используйте предохранитель на клемме L2 при подключении незаземленной нейтрали к управляющему питанию.

При использовании силового регулировочного трансформатора применяйте предохранитель как для первичной, так и для вторичной обмоток трансформатора.

Предохранители и выключатели должны быть рассчитаны на напряжение установки и допустимый ток короткого замыкания.

100...300 В пост. тока

100...120 В перем. тока

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.