DOCA0006FR-08

Câblage de l’alimentation dédiée

173...480 V CA, 45...65 Hz

100...277 V CA, 45...65 Hz

Fusible 250 mA

Fusibles et organe de coupure du transformateur d’alimentation dédiée. Secondaire : 50 VA maximum

L1 et L2 sont non polarisées. Si vous utilisez une alimentation CA avec neutre, connectez le neutre à la borne L2 de l’appareil.

Utilisez toujours un fusible avecL1. Utilisez un fusible avec L2 pour connecter un neutre non mis à la terre à l’alimentation dédiée.

Si vous utilisez un transformateur d’alimentation dédiée, utilisez un fusible du côté primaire et du côté secondaire du transformateur.

Les fusibles et disjoncteurs doivent offrir une capacité nominale correspondant à la tension d’installation et un calibre correspondant au courant de défaut disponible.

100…300 V CC

100…120 V CC

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.