DOCA0006ES-08

Cableado de la alimentación

173... 480 VCA, 45...65 Hz

100.. 277 VCA, 45...65 Hz

Fusible de 250 mA

Fusibles del transformador de alimentación de control e interruptor de desconexión. Secundario: máximo 50 VA.

Los terminales L1 y L2 no están polarizados. Si va a utilizar una fuente de alimentación de CA con neutro, conecte el neutro al terminal L2 de la central de medida.

Utilice siempre un fusible en el terminal L1. Instale un fusible en el terminal L2 al conectar un neutro sin toma de tierra a la alimentación.

Si se va a utilizar un transformador de alimentación, instale fusibles en los lados del primario y secundario del transformador.

Los fusibles/interruptores automáticos deberán ser adecuados para la tensión de la instalación y dimensionados para la intensidad de fallo disponible.

100... 300 VCC

100... 120 VCC

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.