DOCA0006ZH-08

控制电源接线

173...480 V AC,45...65 Hz

100...277 V AC,45...65 Hz

250 mA 熔丝

控制电源变压器熔丝和断路开关。二次回路:最大 50 VA

L1 和 L2 是无极性的。如果使用带中性线的交流电源,请将中性线连接到测量仪的 L2 端子。

务必在 L1 上使用熔丝。将未接地中性线连接到控制电源时,请在 L2 上使用熔丝。

如果使用控制电源互感器,则在互感器的一次和二次两侧都要使用熔丝。

熔丝和断路器的额定值必须与设备电压一致,并调整为可能出现的故障电流大小。

100...300 V DC

100...120 V AC

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.