DOCA0006ES-08

Establecer el cableado

Número de comando

Acción
(L/E)

Tamaño

Tipo

Unidad

Rango

Descripción

2000

W

1

UInt16

(Reservados)

W

1

UInt16

1, 3

Número de fases

W

1

UInt16

2, 3, 4

Número de hilos

W

1

UInt16

0, 1, 2, 3, 11, 13

Configuración del sistema de alimentación:

  • 0 = Monofásico, 2 hilos L-N
  • 1 = Monofásico, 2 hilos L-L
  • 2 = Monofásico, 3 hilos L-L-N
  • 3 = Trifásico, 3 hilos
  • 11 = Trifásico, 4 hilos
  • 13 = Monofásico, 4 hilos L-N

W

1

UInt16

Hz

50, 60

Frecuencia nominal

W

2

Float32

(Reservados)

W

2

Float32

(Reservados)

W

2

Float32

(Reservados)

W

1

UInt16

(Reservados)

W

1

UInt16

(Reservados)

W

2

Float32

V

Secundario del TT – 1000000,0

Primario del TT

W

1

UInt16

V

100, 110, 115, 120

Secundario del TT

W

1

UInt16

1, 2, 3

Número de TI

W

1

UInt16

A

1 a 32767

Primario del TI

W

1

UInt16

A

1, 5

Secundario del TI

W

1

UInt16

(Reservados)

W

1

UInt16

(Reservados)

W

1

UInt16

(Reservados)

W

1

UInt16

(Reservados)

W

1

UInt16

0, 1, 2

Tipo de conexión del TT:

  • 0 = Conexión directa
  • 1 = Trifásico, 3 hilos (2 TT)
  • 2 = Trifásico, 4 hilos (3 TT)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.