DOCA0006FR-08

Configuration du câblage

Numéro de commande

Action
(R/W)

Taille

Type

Unité

Plage

Description

2000

E

1

UInt16

(Réservé)

E

1

UInt16

1, 3

Nombre de phases

E

1

UInt16

2, 3, 4

Nombre de fils

E

1

UInt16

0, 1, 2, 3, 11, 13

Configuration du réseau électrique :

  • 0 = 1PH2W L-N
  • 1 = 1PH2W L-L
  • 2 = 1PH3W L-L-N
  • 3 = 3PH3W
  • 11 = 3PH4W
  • 13 = 1PH4W L-N

E

1

UInt16

Hz

50, 60

Fréquence nominale

E

2

Float32

(Réservé)

E

2

Float32

(Réservé)

E

2

Float32

(Réservé)

E

1

UInt16

(Réservé)

E

1

UInt16

(Réservé)

E

2

Float32

V

Secondaire TT – 1000000,0

Primaire TT

E

1

UInt16

V

100, 110, 115, 120

Secondaire du TT

E

1

UInt16

1, 2, 3

Nombre de TC

E

1

UInt16

A

1 à 32767

Primaire TC

E

1

UInt16

A

1, 5

Secondaire TC

E

1

UInt16

(Réservé)

E

1

UInt16

(Réservé)

E

1

UInt16

(Réservé)

E

1

UInt16

(Réservé)

E

1

UInt16

0, 1, 2

Type de connexion TT :

  • 0 = Connexion directe
  • 1 = 3PH3W (2 TT)
  • 2 = 3PH4W (3 TT)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.