DOCA0006RU-08

Настройка проводки

Номер команды

Действие
(Ч/З)

Размер

Тип

Единица измерения

Диапазон

Описание

2000

З

1

UInt16

(Зарезервировано)

З

1

UInt16

1, 3

Количество фаз

З

1

UInt16

2, 3, 4

Количество проводов

З

1

UInt16

0, 1, 2, 3, 11, 13

Конфигурация энергосистемы:

  • 0 = 1PH2W L-N
  • 1 = 1PH2W L-L
  • 2 = 1PH3W L-L-N
  • 3 = 3PH3W
  • 11 = 3PH4W
  • 13 = 1PH4W L-N

З

1

UInt16

Гц

50, 60

Номинальная частота

З

2

Float32

(Зарезервировано)

З

2

Float32

(Зарезервировано)

З

2

Float32

(Зарезервировано)

З

1

UInt16

(Зарезервировано)

З

1

UInt16

(Зарезервировано)

З

2

Float32

В

Вторичная обмотка ТН — 1000000,0

Первичная обмотка ТН

З

1

UInt16

В

100, 110, 115, 120

Вторичная обмотка ТН

З

1

UInt16

1, 2, 3

Кол-во ТТ

З

1

UInt16

A

от 1 до 32767

Первичная обмотка ТТ

З

1

UInt16

A

1, 5

Вторичная обмотка ТТ

З

1

UInt16

(Зарезервировано)

З

1

UInt16

(Зарезервировано)

З

1

UInt16

(Зарезервировано)

З

1

UInt16

(Зарезервировано)

З

1

UInt16

0, 1, 2

ТН, тип подключения:

  • 0 = прямое подключение
  • 1 = 3PH3W (2 ТН)
  • 2 = 3PH4W (3 ТН)

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.