DOCA0157ES-09

Botón Reset

El botón de reinicio se utiliza para reiniciar la pasarela PowerTag Link.

Hay dos niveles de reinicio:

  • Nivel 1: Mantenga pulsado el botón de reinicio entre 5 y 10 segundos hasta que el indicador LED de estado parpadee en verde. Los parámetros se conservan y el modo de obtención de IP se establece en el modo DHCP. Si había configurado una dirección IP estática y ha perdido la dirección IP, podrá recuperar el producto por medio de DHCP.

  • Nivel 2: Mantenga pulsado el botón de reinicio durante más de 10 segundos hasta que el indicador LED de estado parpadee en rojo. La pasarela PowerTag Link se reiniciará y sus parámetros regresarán a los ajustes predeterminados de fábrica.

    AVISO
    RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
    No apague la pasarela hasta que el indicador LED de estado deje de parpadear en rojo durante al menos 30 segundos, puesto que el nivel de reinicio 2 sigue aún en curso.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
    IMPORTANTE: Al restablecer los ajustes de fábrica en la pasarela PowerTag Link, se cancelan todas las configuraciones de los dispositivos inalámbricos y también se cancela el emparejamiento de estos dispositivos en la pasarela. Antes de realizar el restablecimiento a los ajustes de fábrica, se recomienda realizar las siguientes acciones:
    1. Realice una copia de seguridad para evitar la pérdida de datos.

    2. Desempareje todos los dispositivos inalámbricos de la pasarela.

    Las consecuencias del nivel 2 de reinicio son:

    • El nombre de la aplicación del usuario se establece en myPowerTagLink-xxxx (donde xxxx son los cuatro últimos dígitos de la dirección MAC).

    • El nombre del edificio pasa a ser el valor predeterminado.

    • El modo de adquisición IP se establece en DHCP.

    • La contraseña se establece en el valor predeterminado.

    • Se borra la información del panel guardada en la pasarela PowerTag Link.

    • Se borran las cuentas de usuario (sólo se conservan las cuentas de usuario predeterminadas).

    • Se eliminan las configuraciones de dispositivos inalámbricos.

    • Los ajustes relacionados con IP se establecen en el valor predeterminado (fecha/hora, DNS, filtro IP y servicio de correo electrónico). Se habilita HTTPS.

    • Los eventos genéricos se establecen en las configuraciones predeterminadas.

    • Se elimina la alarma específica.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?