DOCA0157FR-09

Bouton de réinitialisation

Le bouton de réinitialisation permet de réinitialiser la passerelle PowerTag Link.

Il existe deux niveaux de réinitialisation :

  • Niveau 1 : Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé entre 5 et 10 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état clignote en vert. Les paramètres sont conservés et le mode d'acquisition IP passe en mode DHCP. Si vous avez configuré une adresse IP statique et que vous l'avez perdue, vous pouvez quand même retrouver votre produit avec DHCP.

  • Niveau 2 : Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant plus de 10 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état clignote en rouge. La passerelle PowerTag Link redémarre et reprend ses paramètres d'usine.

    AVIS
    RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS
    Attendez au moins 30 secondes que le voyant ne clignote plus en rouge pour mettre la passerelle hors tension, car le niveau 2 de la réinitialisation n'est pas terminé.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
    IMPORTANT: Lors d'une restauration des paramètres d'usine sur la passerelle PowerTag Link, tous les paramètres des appareils sans fil sont annulés ainsi que l'appariement de ces appareils dans la passerelle. Avant de rétablir les réglages d'usine, il est recommandé d'effectuer les actions suivantes :
    1. Effectuez une sauvegarde pour éviter de perdre des données.

    2. Désappariez tous les appareils sans fil de la passerelle .

    Les conséquences du niveau 2 de la réinitialisation sont les suivantes :

    • L'application utilisateur prend le nom myPowerTagLink-xxxx (où xxxx sont les quatre derniers chiffres de l'adresse MAC).

    • Le nom du bâtiment devient la valeur par défaut.

    • Le mode d'acquisition des adresses IP est défini sur DHCP.

    • Le mot de passe est défini à sa valeur par défaut.

    • Les informations du panneau enregistrées dans la passerelle PowerTag Link sont effacées.

    • Les comptes utilisateur sont effacés (seuls les comptes utilisateur par défaut sont conservés).

    • Les configurations d'appareil sans fil sont supprimées.

    • Les paramètres IP reprennent leur valeur par défaut (date/heure, DNS, filtre IP et service e-mail). Le protocole HTTPS est activé.

    • La configuration par défaut des événements génériques est rétablie.

    • L'alarme spécifique est supprimée.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?