DOCA0157FR-09

A propos des alarmes

Description

La page Alarmes affiche les alarmes actives. Lorsqu'une alarme s'affiche, une notification est envoyée à l'utilisateur par e-mail (si le service de messagerie est activé). Une alarme active disparaît lorsque ses conditions ne sont plus remplies.

Étape

Action

1

Affichez la page Web PowerTag Link dans le navigateur Web.

2

Connectez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe.

3

Cliquez sur Surveillance > Alarmes.

Paramètre

Description

Type d'alarme

Affiche le type de l'alarme déclenchée.

Valeur de l'alarme

Affiche la valeur seuil d'une alarme.

Nom de l'actif

Affiche le nom personnalisé de l'alarme.

Utilisation

Affiche le type d'utilisation.

Produit

Affiche le type d'appareil pour lequel une alarme est configurée.

Passerelle

Affiche la passerelle personnalisée de l'appareil.

Contenu de l'e-mail

Cliquez sur E-mail pour afficher le texte personnalisé de l'e-mail défini pendant la configuration d'une alarme.

Date et heure

Affiche la date et l'heure de l'alarme configurée, au format aaaa/mm/jj hh:mm:ss.

Cliquez sur Modifier date et time pour modifier la date et l'heure dans la page Paramètres > Général > Date et heure.

Cliquez sur Modifier la configuration de l'alarme pour modifier ou configurer une alarme dans la page Paramètres > Alarmes > Configuration d'alarme.

Page Configuration d'alarme

La page Configuration d'alarme permet de configurer des alarmes en cas de problème électrique ou de perte de communication.

Étape

Action

1

Affichez la page Web PowerTag Link dans le navigateur Web.

2

Connectez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe.

3

Cliquez sur Paramètres > Alarmes > Configuration d'alarme.

Cette page vous permet d'ajouter une nouvelle alarme et de modifier l'alarme sélectionnée dans la liste des événements.

Pour ajouter une nouvelle alarme, procédez comme suit :

Étape

Action

1

Cliquez sur Ajouter une alarme pour ajouter un nouvel événement. Vous pouvez créer soit une alarme générique pour l'ensemble du système, soit des alarmes propres à l'appareil sélectionné.

2

a

Sélectionnez Alarmes génériques pour l'ensemble du système, le moment de déclenchement, puis les utilisateurs auxquels envoyer une notification d'alarme par e-mail (facultatif).

b

Sélectionnez Alarmes spécifiques et les paramètres requis, indiquez le seuil de déclenchement d'une alarme, puis sélectionnez les utilisateurs auxquels envoyer une notification d'alarme par e-mail (facultatif). Il est possible d'ajouter jusqu'à 25 alarmes spécifiques.

3

Saisissez l'Objet et le Message de l'événement notifié par e-mail (le cas échéant).

4

Cliquez sur Appliquer les modifications pour enregistrer les paramètres. Cliquez sur Annuler les modifications pour rétablir les paramètres.

NOTE: Les textes génériques s'affichent correctement dans les e-mails, mais pas les textes personnalisés utilisant des caractères tels que à, è, ù, é, â, ê, î, ô, û, ë, ï, ü, ÿ et ç.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?