DOCA0157ES-09

Acerca de las alarmas

Descripción

En la página Alarmas se muestran las alarmas activas. Cuando se muestra una alarma, se envía una notificación al usuario por correo electrónico (si se ha habilitado el servicio de correo electrónico). Las alarmas activas desaparecerán cuando dejen de cumplirse las condiciones para la alarma en cuestión.

Paso

Acción

1

Abra la página web de PowerTag Link en el navegador web.

2

Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña.

3

Haga clic en Supervisión > Alarmas.

Parámetro

Descripción

Tipo de alarma

Muestra el tipo de alarma cuando se ha producido una alarma.

Valor de la alarma

Muestra el valor de umbral de una alarma.

Nombre de la carga

Muestra el nombre de la alarma definido por el usuario.

Uso

Muestra el tipo de uso.

Producto

Muestra el tipo de dispositivo para el que se ha configurado la alarma.

Pasarela

Muestra la pasarela del dispositivo configurada por el usuario.

Contenido del correo electrónico

Haga clic en Correo electrónico para ver el texto personalizado del correo electrónico que se ha definido durante la configuración de alarmas.

Fecha y hora

Muestra la fecha y la hora de la alarma configuradas en el formato aaaa/mm/dd hh:mm:ss.

Haga clic en Cambiar fecha y hora para modificar los parámetros de fecha y hora en la página Configuración > General > Fecha y hora.

Haga clic en Cambiar configuración de la alarma para modificar una alarma existente o configurar una alarma nueva en la página Configuración > Alarmas > Configuración de alarmas.

Página Configuración de alarmas

La página Configuración de alarmas se utiliza para configurar alarmas cuando hay un evento eléctrico y pérdida de la comunicación.

Paso

Acción

1

Abra la página web de PowerTag Link en el navegador web.

2

Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña.

3

Haga clic en Configuración > Alarmas > Configuración de alarmas.

Esta página permite añadir una nueva alarma y editar la alarma seleccionada de la lista de eventos.

Siga los pasos descritos en la tabla para añadir una nueva alarma:

Paso

Acción

1

Haga clic en Añadir alarma para añadir un nuevo evento. Puede crear una alarma genérica para todo el sistema o alarmas específicas para un dispositivo seleccionado.

2

a

Seleccione Alarmas genéricas para todo el sistema, especifique cuándo se tiene que producir la alarma y seleccione los usuarios a los que se les enviará una notificación de alarma por correo electrónico (opcional).

b

Seleccione Alarmas específicas, especifique los parámetros deseados, introduzca el valor de umbral que indica cuándo se producirá la alarma y seleccione los usuarios a los que se les enviará una notificación de alarma por correo electrónico (opcional). Es posible añadir hasta un máximo de 25 alarmas específicas.

3

Especifique el Asunto y el Mensaje del evento de correo electrónico (si es necesario).

4

Haga clic en Aplicar cambios para guardar la configuración. Haga clic en Cancelar cambios para restaurar la configuración.

NOTA: Un mensaje de correo electrónico con texto personalizado que utilice caracteres como à, è, ù, é, â, ê, î, ô, û, ë, ï, ü, ÿ y ç no se mostrará correctamente en el mensaje de correo, pero un mensaje de texto genérico sí se mostrará correctamente.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?