DOCA0157FR-09

Configuration des alarmes pour le module de contrôle PowerTag

Pour ajouter une nouvelle alarme au module de contrôle PowerTag, procédez comme suit :

Étape

Action

1

Affichez la page Web PowerTag Link dans le navigateur Web.

2

Connectez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe.

3

Cliquez sur Paramètres > Alarmes > Configuration d'alarme.

4

Cliquez sur Ajouter une alarme.

5

Sélectionnez Alarmes spécifiques.

6

Sélectionnez Nom de l’actif comme contrôle PowerTag.

7

Définissez les conditions d'alarme selon le moment souhaité de déclenchement de l’alarme.

Par exemple, lorsque Entrée numérique a pour valeur De l'état haut à l’état bas ou lorsque Entrée numérique a pour valeur De l’état bas à l’état haut.

8

Sélectionnez l’adresse e-mail requise dans le champ ...alors envoyer un e-mail à pour envoyer la notification en cas d'alarme.

9

Cliquez sur Appliquer les modifications pour enregistrer les paramètres. Cliquez sur Annuler les modifications pour rétablir les paramètres.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?