DOCA0157ES-09

Configuración de alarma para el módulo de control PowerTag

Siga los pasos descritos en la tabla para configurar una alarma para el módulo de control PowerTag:

Paso

Acción

1

Abra la página web de PowerTag Link en el navegador web.

2

Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña.

3

Haga clic en Configuración > Alarmas > Configuración de alarmas.

4

Haga clic en Añadir alarma.

5

Seleccione Alarmas específicas.

6

Seleccione Nombre de activo como control PowerTag.

7

Establezca las condiciones de la alarma en función de cuándo desee disparar la alarma.

Por ejemplo, cuando la Entrada digital sea De encendido a apagado o cuando la Entrada digital sea De apagado a encendido.

8

Seleccione la dirección de correo electrónico requerida en ... Entonces, enviar mensaje de correo electrónico a para enviar la notificación en caso de alarma.

9

Haga clic en Aplicar cambios para guardar la configuración. Haga clic en Cancelar cambios para restaurar la configuración.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?