Détection de la passerelle PowerTag Link avec le navigateur Web
Mots de passe par défaut
AVERTISSEMENT |
|---|
|
RISQUES POUVANT AFFECTER LA DISPONIBILITÉ, L'INTÉGRITÉ
ET LA CONFIDENTIALITÉ DU SYSTÈME
Modifiez les mots de passe par défaut à la première
utilisation afin d'empêcher tout accès non autorisé
aux paramètres, contrôles et informations de l'équipement.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
Accès à la page Web PowerTag Link à partir du système d'exploitation Windows
Pour accéder à la page Web PowerTag Link dans l'Explorateur Windows, procédez comme suit :
|
Etape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Ouvrez l'Explorateur Windows et cliquez sur pour afficher l'icône de passerelle PowerTag Link dans la liste des appareils. Cette opération peut prendre jusqu'à 2 minutes après la mise sous tension de l'appareil. Si l'icône de passerelle PowerTag Link ne s'affiche pas, la passerelle PowerTag Link et le PC sont connectés au même sous-réseau. |
|
2 |
Double-cliquez sur l'icône de la passerelle PowerTag Link. La page de connexion s'affiche automatiquement dans le navigateur Web. |
|
3 |
Saisissez le nom d'utilisateur (admin par défaut) et le mot de passe (admin par défaut). NOTE: ces identifiants font la distinction
majuscules/minuscules.
|
|
4 |
Cliquez sur OK. |
Si l'adresse IPV4 de la passerelle PowerTag Link est en mode DHCP, le PC doit aussi être en mode DHCP. Si la passerelle PowerTag Link utilise une adresse IP statique, le PC doit également en utiliser une du même réseau (même masque de sous-réseau).
Dans le panneau de configuration de Windows, cliquez sur les propriétés du réseau local et modifiez les paramètres IPv4.
|
Etape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Réseau en bas à droite de l'écran Bureau, puis cliquez sur Ouvrir Centre Réseau et partage. |
|
2 |
Cliquez sur Modifier les paramètres de la carte, puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Connexion au réseau local et cliquez sur Propriétés. |
|
3 |
Sélectionnez dans la liste et cliquez sur . |
|
4 |
Cliquez sur , puis sur OK. |
Accès à la page Web PowerTag Link à partir d’un système d'exploitation
Pour accéder à la page Web PowerTag Link depuis un système d’exploitation, procédez comme suit :
|
Etape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Lancez le navigateur Web. Par exemple : Google Chrome, Safari ou Firefox. |
|
2 |
Tapez l'adresse IPv4 (encodée dans le code QR en haut de la page Web PowerTag Link) dans le champ du navigateur Web et appuyez sur pour accéder à la page de connexion. |
|
3 |
Saisissez le Nom d'utilisateur (admin par défaut) et le Mot de passe (admin par défaut). NOTE: ces identifiants font la
distinction majuscules/minuscules.
|
|
4 |
Cliquez sur OK. |
AVERTISSEMENT