DOCA0157ES-09

Descubrimiento de la pasarela PowerTag Link a través del navegador web

Contraseñas predeterminadas

ADVERTENCIA
RIESGO POTENCIAL PARA LA DISPONIBILIDAD, LA INTEGRIDAD Y LA CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA
La primera vez que utilice el sistema, cambie las contraseñas predeterminadas para evitar el acceso no autorizado a la configuración, los controles y la información del dispositivo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Acceso a la página web de PowerTag Link desde el sistema operativo Windows

Siga los pasos descritos en la tabla para acceder a la página web de PowerTag Link a través del Explorador de Windows del sistema operativo Windows:

Paso

Acción

1

Abra el Explorador de Windows y haga clic en Red para mostrar el icono de la pasarela PowerTag Link en la lista de dispositivos. Este proceso podría tardar hasta 2 minutos después de encender el dispositivo.

Si el icono de la pasarela PowerTag Link no aparece, compruebe que la pasarela PowerTag Link y el PC estén conectados a la misma subred.

2

Haga doble clic en el icono de la pasarela PowerTag Link. Se iniciará automáticamente la página Conexión en el navegador web.

3

Escriba el nombre del usuario (admin de forma predeterminada) y la contraseña (admin de forma predeterminada).

NOTA: Estos identificadores distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

4

Haga clic en Aceptar.

En la figura siguiente se muestra la pantalla del Explorador de Windows sin la detección de la pasarela PowerTag Link.

En la figura siguiente se muestra la pantalla del Explorador de Windows tras la detección de la pasarela PowerTag Link.

Si la dirección IPV4 de la pasarela PowerTag Link está ajustada en el modo DHCP, el PC también deberá estar ajustado en este modo. Si la pasarela PowerTag Link utiliza una IP fija, el PC también debe utilizar una IP fija en la misma red (misma máscara de subred).

En el panel de configuración de Windows, haga clic en las propiedades de red local y cambie la configuración de IPv4.

Paso

Acción

1

Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de Red situado en la esquina inferior derecha de la pantalla del escritorio y haga clic en Abrir el Centro de redes y recursos compartidos.

2

Haga clic en Cambiar configuración del adaptador y, a continuación, haga clic con el botón derecho en el icono Conexión de área local y haga clic en Propiedades.

3

Seleccione Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) en la lista y haga clic en Propiedades.

4

Seleccione Obtener una dirección IP automáticamente y haga clic en Aceptar.

Acceso a la página web de PowerTag Link desde cualquier sistema operativo

Siga los pasos descritos en la tabla para acceder a la página web de PowerTag Link desde cualquier sistema operativo:

Paso

Acción

1

Inicie su navegador web. Por ejemplo: Google Chrome, Safari en el escritorio o Firefox.

2

Escriba la dirección IPv4 (codificada en el código QR de la parte superior de la página web de PowerTag Link) en el campo Dirección del navegador web y pulse Intro para acceder a la página de inicio de sesión.

3

Escriba el Nombre de usuario (admin de forma predeterminada) y la Contraseña (admin de forma predeterminada).

NOTA: Estos identificadores distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

4

Haga clic en Aceptar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?