DOCA0157ES-09

Tablas de síntesis Modbus

Descripción

La tabla de síntesis Modbus proporciona una síntesis de información de todos los dispositivos inalámbricos a la vez. De forma predeterminada, la tabla de síntesis se basa en la dirección Modbus 247.

NOTA: La dirección de la tabla de síntesis es la primera disponible en orden descendente a partir de 247.

Dispositivos aplicables

El código de la columna Dispositivos aplicables indica los tipos de dispositivo inalámbrico para los que está disponible el registro:

  • A: el registro está disponible para PowerTag Energy ●63 (A9MEM152●, A9MEM154●, A9MEM156● y A9MEM157●)

  • M: el registro está disponible para PowerTag Energy M250/M630 (LV43402●)

  • R: el registro está disponible para PowerTag Energy F160 (A9MEM1580) y Rope (A9MEM159●)

  • IO: el registro está disponible para el módulo IO de control PowerTag (A9XMC1D3)

  • 2DI: el registro está disponible para el módulo 2DI de control PowerTag (A9XMC2D3)

  • D: el registro está disponible para la pantalla de PowerTag Link (A9XMWRD)

  • H: el registro está disponible para el sensor HeatTag (SMT10020)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?