Tableaux de synthèse Modbus
Description
Le tableau de synthèse Modbus récapitule les informations de tous les appareils sans fil à un instant T. Par défaut, ce tableau est basé sur l'adresse Modbus 247.
Appareils applicables
Le code dans la colonne Appareils applicables indique les types d'appareil sans fil pour lesquels le registre est disponible :
-
A : le registre est disponible pour les capteurs PowerTag Energy ●63 (A9MEM152●, A9MEM154●, A9MEM156● et A9MEM157●).
-
M : le registre est disponible pour les capteurs PowerTag Energy M250/M630 (LV43402●).
-
R : le registre est disponible pour les capteurs PowerTag Energy F160 (A9MEM1580) et Rope (A9MEM159●).
-
IO : le registre est disponible pour le module PowerTag Control IO (A9XMC1D3).
-
2DI : le registre est disponible pour le module PowerTag Control 2DI (A9XMC2D3).
-
D : le registre est disponible pour l'afficheur PowerTag Link (A9XMWRD).
-
H : le registre est disponible pour le capteur HeatTag (SMT10020).