DOCA0157ES-09

Energía activa parcial entregada

Esta alarma indica que la Energía activa parcial entregada ha alcanzado el valor de umbral configurado. La alarma puede establecerse con las siguientes condiciones:

  • Superior a: La alarma se dispara cuando la Energía activa parcial entregada supera el valor de umbral configurado.

  • Cada: La alarma se dispara cada vez que la Energía activa parcial entregada alcanza el tiempo configurado en el valor de umbral.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?