DOCA0157FR-09

Énergie active partielle fournie

Cette alarme indique que le paramètre Énergie active partielle fournie a atteint la valeur seuil configurée. L'alarme peut être configurée avec les conditions suivantes :

  • Supérieur à : l'alarme est déclenchée lorsque le paramètre Énergie active partielle fournie dépasse la valeur seuil configurée.

  • Toutes les : l'alarme est déclenchée chaque fois que le paramètre Énergie active partielle fournie a atteint la durée configurée dans la valeur seuil.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?