DOCA0157ES-09

Registros Modbus de módulos de control PowerTag

Registros de la entrada digital 1

En la siguiente tabla se incluyen los registros disponibles para los módulos IO de control PowerTag y 2DI de control PowerTag.

Dirección

Registro

N.º

RW

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor no válido

CdS

Código de función

Descripción

0x84D0

34001

10

R

NA

NA

ASCII

NA

0x00

Y

03,

100-4

Nombre de la entrada digital 1

0x84DA

34011

13

Reservado

0x84E7

34024

3

R

NA

NA

ASCII

NA

0x00

Y

03,

100-4

Identificador de circuito de la entrada digital 1

0x84EA

34027

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

Y

03,

100-4

Entrada digital 1 utilización del producto(1)

0x84EB

34028

1

Reservado

0x84EC

34029

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0x8000

Y

03,

100-4

Referencia de asignación de entrada digital 1(2)

Cuando el bucle de retroalimentación de la salida digital 1 está configurado en "Habilitado", el registro se fuerza al valor "Bucle de retroalimentación" (16), (véase el registro 37036; consulte Registros de la salida digital 1).

0x84ED

34030

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

Y

03,

100-4

Tipo de contacto de la entrada digital 1

  • 0 = Normalmente abierto

  • 1 = Normalmente cerrado

0x84EE

34031

10

Reservado

0x84F8

34041

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

Y

03,

100-4

Estado eléctrico de la entrada digital 1

Indica el estado eléctrico de la entrada independientemente de la referencia de asignación.

  • 0 = Nivel bajo

  • 1 = Nivel alto

0x84F9

34042

5

Reservado

0x84FE

34047

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

Y

03,

100-4

Posición del interruptor automático de la entrada digital 1

Indica la posición del interruptor automático. Solo está disponible si la referencia de asignación de la entrada 1 es "Posición del interruptor automático" (caso = 2)

  • 0 = Abierto

  • 1 = Cerrado

0x84FF

34048

9

Reservado

0x8508

34057

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

Y

03,

100-4

Indicador de disparo de la entrada digital 1

Indica el estado de disparo. Solo está disponible si la referencia de asignación de la entrada 1 es una de las causas de disparo (caso = 3 a 8)

  • 0 = Disparado

  • 1 = No disparado

0x8509

34058

7

Reservado

0x8510

34065

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

Y

03,

100-4

Estado de la entrada digital 1

Indica el estado de la entrada digital 1. Solo está disponible si la referencia de asignación de la entrada 1 no es "Posición del interruptor automático" ni ninguna de las causas de disparo (casos 1, 9, 15 y 16).

  • 0 = On

  • 1 = desactivado

(1) Para el registro 34027, los diferentes usos del producto de la entrada digital 1 son:

  • 1 = Cabecera del cuadro

  • 2 = Cabecera de grupo

  • 3 = Calefacción

  • 4 = Refrigeración

  • 5 = Climatización

  • 6 = Ventilación

  • 7 = Iluminación

  • 8 = Material de oficina

  • 9 = Cocina

  • 10 = Refrigeración de comida

  • 11 = Ascensores

  • 12 = Ordenadores

  • 13 = Producción de energías renovables

  • 14 = Grupo electrógeno

  • 15 = Aire comprimido

  • 16 = Vapor

  • 17 = Máquina

  • 18 = Proceso

  • 19 = Agua

  • 20 = Otros enchufes

  • 21 = Otro

(2) Para el registro 34029, las diferentes referencias de asignación de la entrada digital 1 son:

  • 0 = Ninguno

  • 1 = Entrada estándar

  • 2 = Posición del interruptor automático

  • 3 = Indicador de disparo (SD)

  • 4 = Indicador de disparo encadenado

  • 5 = Contacto de señal de disparo eléctrico

  • 6 = Contacto de señal de disparo térmico

  • 7 = Contacto de señal de disparo de diferencial (SDV)

  • 8 = Contacto de señal de disparo de fallo de conexión a tierra

  • 9 = Contacto de fallo de sobretensión

  • 15 = Contacto de la puerta de la placa del panel de conmutación

  • 16 = Bucle de realimentación

NOTA: Para los registros 34041, 34047, 34057 y 34065, el valor de la configuración es Normalmente abierto. Si el registro 34030 está normalmente cerrado, cambie la descripción de los registros 34041, 34047, 34057 y 34065. Así, básicamente para estos registros, 0 se convierte en 1 y 1 se convierte en 0, cuando están normalmente cerrados.

Registros de la entrada digital 2

En la siguiente tabla se incluyen los registros disponibles únicamente para el módulo 2DI de control PowerTag.

Dirección

Registro

N.º

RW

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor no válido

CdS

Código de función

Descripción

0x8534

34101

10

R

NA

NA

ASCII

NA

0x00

Y

03,

100-4

Nombre de la entrada digital 2

0x853E

34111

13

Reservado

0x854B

34124

3

R

NA

NA

ASCII

NA

0x00

Y

03,

100-4

Identificador de circuito de la entrada digital 2

0x854E

34127

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

Y

03,

100-4

Entrada digital 2 utilización del producto(1)

0x854F

34128

1

Reservado

0x8550

34129

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

Y

03,

100-4

Referencia de asignación de entrada digital 2(2)

0x8551

34130

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

Y

03,

100-4

Tipo de contacto de la entrada digital 2

  • 0 = Normalmente abierto

  • 1 = Normalmente cerrado

0x8552

34131

10

Reservado

0x855C

34141

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

Y

03,

100-4

Estado eléctrico de la entrada digital 2

Indica el estado eléctrico de la entrada independientemente de la referencia de asignación.

  • 0 = Nivel bajo

  • 1 = Nivel alto

0x855D

34142

5

Reservado

0x8562

34147

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

Y

03,

100-4

Posición del interruptor automático de la entrada digital 2

Indica la posición del interruptor automático. Solo está disponible si la referencia de asignación de la entrada 2 es "Posición del interruptor automático" (caso = 2)

  • 0 = Abierto

  • 1 = Cerrado

0x8563

34148

9

Reservado

0x856C

34157

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

Y

03,

100-4

Indicador de disparo de la entrada digital 2

Indica el estado de disparo. Solo está disponible si la referencia de asignación de la entrada 2 es una de las causas de disparo (caso = 3 a 8)

  • 0 = Disparado

  • 1 = No disparado

0x857D

34158

7

Reservado

0x8574

34165

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

Y

03,

100-4

Estado de entrada digital 2

Indica el estado de la entrada digital 2. Solo está disponible si la referencia de asignación de la entrada 2 no es "Posición del interruptor automático" ni ninguna de las causas de disparo (casos 1, 9, 15 y 16).

  • 0 = On

  • 1 = desactivado

(1) Para el registro 34127, los diferentes usos del producto de la entrada digital 2 son:

  • 1 = Cabecera del cuadro

  • 2 = Cabecera de grupo

  • 3 = Calefacción

  • 4 = Refrigeración

  • 5 = Climatización

  • 6 = Ventilación

  • 7 = Iluminación

  • 8 = Material de oficina

  • 9 = Cocina

  • 10 = Refrigeración de comida

  • 11 = Ascensores

  • 12 = Ordenadores

  • 13 = Producción de energías renovables

  • 14 = Grupo electrógeno

  • 15 = Aire comprimido

  • 16 = Vapor

  • 17 = Máquina

  • 18 = Proceso

  • 19 = Agua

  • 20 = Otros enchufes

  • 21 = Otro

(2) Para el registro 34129, las diferentes referencias de asignación de la entrada digital 2 son:

  • 0 = Ninguno

  • 1 = Entrada estándar

  • 2 = Posición del interruptor automático

  • 3 = Indicador de disparo (SD)

  • 4 = Indicador de disparo encadenado

  • 5 = Contacto de señal de disparo eléctrico

  • 6 = Contacto de señal de disparo térmico

  • 7 = Contacto de señal de disparo de diferencial (SDV)

  • 8 = Contacto de señal de disparo de fallo de conexión a tierra

  • 9 = Contacto de fallo de sobretensión

  • 15 = Contacto de puerta de panel

  • 16 = Bucle de realimentación

Registros de la salida digital 1

En la siguiente tabla se incluyen los registros disponibles únicamente para el módulo de E/S de control PowerTag.

Dirección

Registro

N.º

RW

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor no válido

CdS

Código de función

Descripción

0x9088

37001

10

R

NA

NA

ASCII

NA

0x00

Y

03,

100-4

Nombre de la salida digital 1

0x9092

37011

13

Reservado

0x909F

37024

3

R

NA

NA

ASCII

NA

0x00

Y

03,

100-4

Identificador de circuito de la salida digital 1

0x90A2

37027

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

Y

03,

100-4

Salida digital 1 utilización del producto(1)

0x90A3

37028

1

Reservado

0x90A4

37029

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

Y

03,

100-4

Comportamiento de la salida digital 1

  • 0 = Normal

  • 1 = Con enclavamiento

0x90A5

37030

2

Reservado

0x90A7

37032

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

Y

03,

100-4

Tipo de contacto de la salida digital 1

  • 0 = Normalmente abierto

  • 1 = Normalmente cerrado

0x90A8

37033

1

Reservado

0x90A9

37034

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

Y

03,

100-4

Habilitar control local de la salida digital 1

  • 0 = Deshabilitar

  • 1 = Habilitado

0x90AA

37035

1

Reservado

0x90AB

37036

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

Y

03,

100-4

Habilitar bucle de retroalimentación de la salida digital 1.

Cuando la salida se configura con el comportamiento "Con enclavamiento", el registro se fuerza a "habilitado" (consulte el registro 37029). Cuando se habilita el registro, los datos de retroalimentación estarán disponibles en los registros de la entrada 1 (empezando por el registro 34001).

  • 0 = Deshabilitar

  • 1 = Habilitado

0x90AC

37037

14

Reservado

0x90BA

37051

1

RW

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

03, 06, 16,

100-4

Comando de la salida digital 1

NOTA: Los comandos de apagado y encendido (valores 1 y 2) solo serán posibles si el dispositivo de control es un módulo de E/S de control PowerTag con el tipo de configuración establecido en "contactor".
  • 0 = Sin comando

  • 1 = Comando de apagado

  • 2 = Comando de encendido

  • 3 = Comando de conmutación

0x90BB

37052

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

03,

100-4

Estado de salida digital 1

Solo es significativo si la salida está configurada en el comportamiento "Normal" (consulte el registro 37029). De lo contrario, la salida se establecerá en un valor no válido.

  • 0 = Desactivado

  • 1 = Activado

(1) Para el registro 37027, los diferentes usos del producto de la salida digital 1 son:

  • 1 = Cabecera del cuadro

  • 2 = Cabecera de grupo

  • 3 = Calefacción

  • 4 = Refrigeración

  • 5 = Climatización

  • 6 = Ventilación

  • 7 = Iluminación

  • 8 = Material de oficina

  • 9 = Cocina

  • 10 = Refrigeración de comida

  • 11 = Ascensores

  • 12 = Ordenadores

  • 13 = Producción de energías renovables

  • 14 = Grupo electrógeno

  • 15 = Aire comprimido

  • 16 = Vapor

  • 17 = Máquina

  • 18 = Proceso

  • 19 = Agua

  • 20 = Otros enchufes

  • 21 = Otro

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?