DOCA0157ES-09

Desemparejamiento de dispositivos inalámbricos desconectados

Paso

Acción

1

Navegue hasta Configuración > Dispositivos > Dispositivos inalámbricos para ver la lista de los dispositivos inalámbricos emparejados.

2

Haga clic en el icono de la papelera del dispositivo inalámbrico deseado para desemparejarlo.

Resultado: Se muestra un mensaje en la pantalla para confirmar la eliminación del dispositivo inalámbrico de la configuración.

3

Haga clic en .

Si el dispositivo está desconectado o apagado, se mostrará el error Delete Failed en la pantalla.

Transcurridos unos segundos, se mostrará el siguiente mensaje de error en la pantalla:

NOTA: Si el dispositivo inalámbrico sigue emparejado con la pasarela PowerTag Link, utilice el método de desemparejamiento local para forzar el desemparejamiento del dispositivo inalámbrico. Consulte la hoja de instrucciones del dispositivo inalámbrico en cuestión para obtener información sobre el procedimiento de desemparejamiento.

4

Haga clic en para iniciar el proceso de eliminación.

Resultado: Una vez eliminado correctamente el dispositivo inalámbrico, este dejará de estar visible en la lista de dispositivos inalámbricos descubiertos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?