DOCA0157FR-09

Désappariement d'appareils sans fil déconnectés

Étape

Action

1

Sélectionnez Paramètres > Appareils > Appareils sans fil pour afficher la liste des appareils sans fil appariés.

2

Cliquez sur l'icône de corbeille de l'appareil sans fil à désapparier.

Résultat : un message s'affiche pour confirmer la suppression de l'appareil sans fil de la configuration.

3

Cliquez sur Oui.

Si l'appareil est déconnecté ou hors tension, une erreur Delete Failed apparaît à l'écran.

Après quelques secondes, le message d'erreur ci-dessous apparaît :

NOTE: si l'appareil sans fil est toujours apparié à la passerelle PowerTag Link, utilisez la méthode locale pour forcer le désappariement de l'appareil sans fil. Pour plus d'informations sur la procédure de désappariement local, consultez l'instruction de service de l'appareil sans fil.

4

Cliquez sur Oui pour valider la suppression.

Résultat : une fois l'appareil sans fil supprimé, il disparaît de la liste des appareils sans fil détectés.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?