2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Gruppenobjekte der Sperrfunktion

Nr.

Bezeichnung

Objektfunktion

Länge

Verhalten

Datentyp

65

Master Ausgang 1+2 Name des Kanals

Sperren

1 Bit

Empfangen

1.003 Aktivieren

73

Master Ausgang 1+2 Name des Kanals

Rückmeldung für Sperre des Antriebs

1 Bit

Senden

1.003 Aktivieren

Wenn das Sperrobjekt ein Telegramm mit dem Objektwert empfängt, den Sie für den Parameter Sperre festgelegt haben, sind alle anderen Funktionen für den Kanal deaktiviert. Sie können die Reaktion über den Parameter Verhalten beim Start der Sperre definieren.

Wenn das Sperrobjekt ein Telegramm mit dem Objektwert empfängt, der dem für die Aktivierung entgegengesetzten Wert entspricht, wird die Sperre aufgehoben, und der Antrieb nimmt den Zustand an, den Sie im Parameter Verhalten am Ende der Sperre definiert haben.

Das Objekt Rückmeldung für Sperre des Antriebs sendet eine "1", wenn die Sperre aktiv ist.

Das Objekt Rückmeldung für Sperre des Antriebs sendet eine "0", wenn die Sperre inaktiv ist.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?