2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Objetos de grupo de la función de bloqueo

N.º

Nombre

Función del objeto

Longitud

Comportamiento

Tipo de datos

65

Nombre del canal de salida maestra 1+2

Bloqueo

1 bit

Recibido

1.003 Desbloquear

73

Nombre del canal de salida maestra 1+2

Realimentación para bloqueo de accionamiento

1 bit

Envío

1.003 Desbloquear

Si el objeto de bloqueo recibe un telegrama con el valor de objeto que ha ajustado para el parámetro "Bloquear", todas las demás funciones para el canal se bloquean. Puede definir la reacción utilizando el parámetro Comportamiento ante comienzo de bloqueo.

Si el objeto de bloqueo recibe un telegrama con el valor de objeto opuesto al de activación, el bloqueo se cancela y el accionamiento adopta el estado que ha definido en el parámetro Comportamiento al finalizar bloqueo.

El objeto Realimentación para bloqueo de accionamiento envía un "1" si el bloqueo está activo.

El objeto Realimentación para bloqueo de accionamiento de bloqueo envía un "0" si el bloqueo está inactivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?