2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Objets de groupe de fonction de verrouillage

Nom

Fonction d’objet

Longueur

Comportement

Type de données

65

Sortie maître 1+2 nom du canal

Verrouillage

1 bit

Reçu

1.003 activer

73

Sortie maître 1+2 nom du canal

Retour d’état verrouillage commande

1 bit

Envoi

1.003 activer

Si l’objet verrouillage reçoit un télégramme avec la valeur d’objet que vous avez réglée pour le paramètre Verrouillage, toutes les autres fonctions pour le canal sont désactivées. Vous pouvez définir la réaction à l’aide du paramètre Comportement au début du verrouillage.

Si l’objet verrouillage reçoit un télégramme dont la valeur d’objet est opposée à celle pour l’activation, le verrouillage est annulé et l’entraînement adopte l’état que vous avez défini dans le paramètre Comportement à la fin du verrouillage.

L’objet Retour d’état verrouillage commande envoie un « 1 » si le verrouillage est actif.

L’objet Retour d’état verrouillage commande envoie un « 0 » si le verrouillage est inactif.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?