8536IB1904ES-04

Parada SIL, Categoría de parada 0, Categoría de cableado 1

Ejemplo: Parada SIL, Categoría de parada 0, Categoría de cableado 1 *

Enclavamiento mecánico

Pulsador de parada de emergencia (S1)

Conexión paralela

Conector de cable plano

Conexión de inversión

Módulo de interfaz SIL (SIM)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?